This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:ULN2003A

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/693242/uln2003a-uln2003a

器件型号:ULN2003A

当我使用 ULN2803A 来驱动电机时、我只需要5V 来驱动电机。 电流为300 μ A 250mA。~~、当我使用 UNL2003A 时、它需要5.8V 的电压来驱动电机、电流也是相同的300 μ A 250mA。这是为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    驱动电机从一个器件到另一个器件所需的电压不应存在任何差异。 ULN2003A 和 ULN2803A 具有相同的 VOL 规格、这决定了当该通道打开时在器件输出端看到的电压。 这意味着两个器件的电机上的压降相同。 您如何改变输出电压? 您能否测量 ULN2003A 和 ULN2803A 在各自用于驱动电机时的输出电压?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius