This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 Windows 10驱动器(RS3)的 TCA6416A I2C 至 GPIO

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6416A, TCA6416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/694099/tca6416a-i2c-to-gpio-for-windows-10-driver-rs3

主题中讨论的其他器件:TCA6416ATCA6416

我想知道 适用于 Windows 10驱动 程序(RS3)的 TCA6416A I2C 转 GPIO

我们将 TCA6416A 连接 到我们的系统、ACPI 声明如下所示-  

我想知道我可以引用哪个 WDK 示例代码?

我参考了以下内容、但看起来不匹配。

//ACPI BIOS 代码-

器件(RHPX){

     名称(_HID、"TCA6416A") //_HID:硬件 ID

     名称(_CID、"TCA6416A") //_CID:兼容 ID

     名称(_DDN、"TI TCA6416 IO 扩展器") //_DDN:DOS 设备名称

 

     名称(RBUF, ResourceTemplate(){

           I2CSerialBus (0x20、       //SlaveAddress

             ,                      //SlaveMode:默认为 ControllerInitialized

             400000、                //ConnectionSpeed:以 Hz 为单位

             ,                      //寻址模式:默认为7位

             "\\_SB.PCI0.I2C3"、          //ResourceSource:I2C 总线控制器名称

             //                      描述符名称:创建资源描述符偏移的名称

       )

        GpioInt (边沿、低电平有效、异、上拉、0、 "\\_SB.gPO1"、){8} // IO 扩展器 INT

     })

 

 

     方法(_CRS、0x0、未序列化){

       返回(RBUF)

     }//CRS

 

     方法(_STA、0){

      // if (LEqual (BDID、0x1)){   // CHT CR 的板 ID。

         返回(0xF)

       //}

       //返回(0x0)

     }

 

   }//OEP

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Chia、

    我们的团队并不专门处理这些器件的软件支持、因此我无法评论您提供的内容(编码超出了我的专业知识范围)。

    如果您对我们器件的模拟端有疑问、我可以在那里为您提供更好的支持。

    -Bobby