This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2540EVM-623:CAD 模型请求

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/694042/tps2540evm-623-cad-model-request

器件型号:TPS2540EVM-623
主题中讨论的其他器件:TPS2546

您好!

我们是否获得了开发板的 CAD 模型?

谢谢、

Chandan N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandan、

    您是否在问我们是否发布了 Altium 文件、以便您参考 EVM 的布局? 如果您要求这样做、很遗憾我们不会发布这些文档。 但是、如果您仔细查看此 EVM 的用户指南、则会看到一些图片、其中显示了 EVM 在布局级别的设计方式。 此外、如果您查看 TPS2546等其他器件并单击"工具与软件"、您可以找到使用类似器件的 TI 参考设计、并且应该为所有这些器件发布原理图和布局

    由此给您带来的不便、我深表歉意。 请告诉我您是否有任何其他问题、或者这是否有助于回答您的问题。 如果是、请单击此选项可解决我的问题。