This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB322I:支持 VCONN

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB322I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/686904/tusb322i-vconn-support

器件型号:TUSB322I
主题中讨论的其他器件: TUSB322

我目前正在使用有源电缆尝试 TUSB322I。 我看到 TUSB322I 报告 attached_State ="attached.SRC"且 ACTIVE_CABLE 检测= 1。 但是、在短时间(~1ms)后、我看到 TUSB322I 报告 attached_State_"not attached"。

下面是 I2C 通信的日志:

写入0x42 0x03 0x04将启用 VBUS。 写入0x42 0x03 0x1C 会禁用 VBUS。

有什么提示我应该检查什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    如果器件检测到连接(Attached.SRC)、然后未连接、则灌电流似乎已被移除、VCONN 关闭。 根据 USB Type-C 的状态机、一旦器件检测到附件(Attached.SRC)、就有两个不同的选项:
    1.当电流阱被移除且 VCONN 关闭时、返回到未连接的 SRC。
    2.当灌电流被移除且 VCONN 打开时、转至 UnattachedWait.SRC、如果放电完成且 VCONN 关闭、则当前状态将为 Unattached.SRC。

    此致、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    此 I2C 通信可能会发生多种情况。 如果 TUSB322I 实现为 UFP、但仅连接了有效电缆、但没有 USB 器件、则可能会导致这种情况。 此外、我还将研究 I2C_SOFT_Reset 条件、因为这可能会影响 TUSB322I 中的 Attached_State 位。

    您能否回答以下问题:

    您能否提供有关该应用的更多信息?
    TUSB322I 是否在有源电缆内?
    该端口是否应像 UFP、DFP、DRP 那样工作?
    在此期间、CC 线路是什么样的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    灌电流始终保持不变。因此、问题实际上是、为什么尽管灌电流未被移除、但仍会过渡到未连接状态。

    我还没有检查 VCONN 是否真正由 TUSB322i 供电。

    谢谢、此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TUSB322I 连接到插座(A)。 在相关测试中、TUSB322I 配置为用作 DFP。
    有源电缆是来自 goobay 的库存 C 至 C 电缆。 它被插在饼图(A)中。 在另一端、它连接到另一个配置为接收器/UFP 的整形器(B)。 灌电流的 CC-Logic 只需连接两个电阻器。

    我将尝试获取 CC 线路的示波器图片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您是否介意为您的应用提供原理图?

    谢谢、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    您能否发布应用方框图以及 TUSB322I 的位置? 您是否还可以在示波器捕获中包含 Vconn?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明、有一个附加组件连接到 CC 线、该组件不能承受5V 电压、因此在 TUSB322激活 VCONN 时导致错误。

    黄色= CC、绿色= VCONN

    由于器件显然检测到错误、因此我想知道在这种情况下为什么未设置 VCONN_FAULT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    VCONN_FAULT 根据在 CC 引脚上看到的电流进行更改。 300mA 是 VCONN_FAULT 的典型阈值(第6.5节 VCONN)、如果电流阈值不满足、则不会设置该位。

    此外、在该错误期间、TUSB322I 的 VDD 上是否有5V 电压? 从 VDD 获取的 Vconn 似乎仅为~2.5V (最大值)、但应为5V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在此错误期间 VDD 为5V。

    绿色= Vconn、黄色= VDD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    我对拖延表示歉意。 您能否发布或向我发送此应用的原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不想发布、但可以通过邮件发送相关器件。 我该怎么做?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    请接受我朋友的请求、以便您可以通过 E2E 向我发送原理图。