This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:是否有关于 DS80PCI800配置的问题?

Guru**** 2929500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/693736/ds80pci800-ds80pci800-configuration-questions

器件型号:DS80PCI800

戴尔

客户比较了 DS80PCI800和 DS80PCI801。

客户正在考虑以下配置。

以下哪种配置更适合 DS80PCI800或 DS80PCI801?

我们需要一个中继器配置解决方案。

在 EVM 板上、它由开关控制。

我可以使用 EEPROM 执行所有控制吗?

在所有软件控制下操作是否有任何问题?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    此应用的最佳中继器取决于总通道中的衰减量。 我假设300mm 电缆的另一侧有额外的通道。 如果总衰减> 27-28dB @ 4GHz、那么我将从 DS80PCI800开始。 幸运的是、DS80PCI800和 PCI810是完全引脚对引脚兼容的、因此您可以尝试两者。

    所有控制都可以通过软件中的 EEPROM 或 SMBus 命令来完成。

    此致、
    Lee