This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:为 VCCD 提供1.15V 电源、而不是1.1V 或1.2V 电源

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/694125/sn75dp159-power-vccd-1-15v-instead-of-1-1v-or-1-2v

器件型号:SN75DP159

您好!

我在  单个电路板中使用 SN75DP159RSBT 和 TMDS181RGZT、因此我将 VDD 电压设置为1.15V、以保持这两者的共源。

根据数据表范围、1.15V 的输入电压与两个器件的共模电压匹配。

因此、任何人都可以确认两个器件在 VDD 上共享1.15V 输入和输入的情况是否正确。

谢谢、此致、

南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、SN75DP159和 TMDS181RGZT 可以具有相同的 VDD、是的、两个器件都可以具有1.15V 的 VDD。