Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:DS250DF810你(们)好
我将使用 TI DS250DF810重定时器芯片来传输25Gbps 信号。 我使用 smbus 为通道配置 FFE 参数。 我向全局寄存器和通道寄存器写入一些值。 但当我读取通道寄存器时、我发现了这一点
例如地址0x0a、0x2F、0x1f、0x31、0x1e.etc 。读回的值为0xff。 但我可以读取我写入全局寄存器的确切值、如0xff 或器件 ID 0xFE、0xf0、0xF1。 我想问一下这种现象是否存在
正常。 或者 smbus 无法直接读取通道寄存器。