This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:SN75DP130DSRGZT 输出不响应设置。

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/712255/sn75dp130-the-sn75dp130dsrgzt-output-don-t-responce-to-the-setting

器件型号:SN75DP130
主题中讨论的其他器件:TDP142

你(们)好  

客户正在使用 SN75DP130DSRGZT 构建转接驱动器卡子板。

他们发现在选择不同的电压摆幅和预加重时不会充电。 输出波形相同。  

但是、如果没有转接驱动器卡、输出波形会随着设置的变化而变化。

可以帮个忙吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我们正在研究这个问题、并将尽快返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您是否可以发布此设计的原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DP-Re_2D00_driver.pdfPlease请参阅附录的原理图、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有任何更新? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cheng

    在您的屏幕截图中、您是否手动更改 GPU 的 TX 摆幅和预加重级别?

    DP130有其自己的 TX 摆幅和预加重设置、您是否更改了这些设置?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David,á lez

          是的、现在我想更改00103H 寄存器值、但不想更改如何修改。

          下面是 DP130的配置、根据眼图、可以修改哪个位来调节输出电压摆幅和预加重? 地址00103h 位1:0和位4:3还是其他寄存器?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../picture.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cheng

    没错。 通过 DP130 DPCD 寄存器(地址00103h - 00106h)对通道 TX 摆幅和预加重进行编程。 DPCD 地址空间可通过本地 I2C 寄存器间接寻址。

    我有机会查看您的原理图、并注意到 DP130同时连接到 DP 源端连接器和 DP 接收端连接器、这是否意味着源端到 DP130和 DP130到接收端之间的电缆长度会发生变化? 如果 DP130任一侧的电缆长度发生变化、则 DP130不适用于此特定应用。 当一侧固定且另一侧改变时、最好使用 DP130。  

    如果两侧电缆长度都发生变化、则 TDP142将是比 DP130更好的器件。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

          我建议 通过本地 I2C 寄存器修改00103h 地址值, 但调制偏移"1Fh"地址值始终不变,我 想 确认如何修改00103H-00106H 地址值,感谢您 help.e2e.ti.com/.../I2C-value.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cheng

    随附应用手册的第7节说明了 i2c 序列。

    www.ti.com/.../slla349.pdf。

    您是否会检查您是否遵循了该序列?

    谢谢
    David