Other Parts Discussed in Thread: TDP142
主题中讨论的其他器件:TDP142
你(们)好
客户正在使用 SN75DP130DSRGZT 构建转接驱动器卡子板。
他们发现在选择不同的电压摆幅和预加重时不会充电。 输出波形相同。
但是、如果没有转接驱动器卡、输出波形会随着设置的变化而变化。
可以帮个忙吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../DP-Re_2D00_driver.pdfPlease请参阅附录的原理图、谢谢!
Cheng
没错。 通过 DP130 DPCD 寄存器(地址00103h - 00106h)对通道 TX 摆幅和预加重进行编程。 DPCD 地址空间可通过本地 I2C 寄存器间接寻址。
我有机会查看您的原理图、并注意到 DP130同时连接到 DP 源端连接器和 DP 接收端连接器、这是否意味着源端到 DP130和 DP130到接收端之间的电缆长度会发生变化? 如果 DP130任一侧的电缆长度发生变化、则 DP130不适用于此特定应用。 当一侧固定且另一侧改变时、最好使用 DP130。
如果两侧电缆长度都发生变化、则 TDP142将是比 DP130更好的器件。
谢谢
David