This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306 200kr 连接问题

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/693734/pca9306-question-of-pca9306-200kr-connection

器件型号:PCA9306

您好、Sirs、

您是否想在 PCA9306参考设计中告知 EN 和 VREF2上的200kr 功能? 我们是否可以将 VREF2直接连接到3.3V 并 使用不同的电阻上拉 EN?   


谢谢、此致、

陈耀恩
2018年5月28日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、

    VREF2上的电阻很重要、因此您不应将此引脚直接连接到电源。 该电阻为栅极偏置电路提供电流限制、有助于防止发生损坏。

    最大