This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21220:CAN UCC21220支持 SiC MOSFET 和 IGBT

Guru**** 2794745 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21220, ISO5452, UCC5350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/693780/ucc21220-can-ucc21220-support-sic-mosfet-and-igbt

器件型号:UCC21220
主题中讨论的其他器件: ISO5452UCC5350

您好,

我的客户考虑将 UCC21220用于 UPS 项目、他们想确认 UCC21220是否可以支持用于 IGBT 的 SiC MOSFET 和米勒钳位?

谢谢  

周德熙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    我是一名应用工程师、为 UCC21220提供支持。 UCC21220的建议电源电压为18V、因此不太可能支持采用双电源的 SiC MOSFET 或 IGBT。 如果电源电压为18V 或更低、UCC21220可支持 IGBT。

    UCC21220没有米勒钳位功能。

    我们确实有一些单通道驱动器、例如 UCC5350和 ISO5452、它们可以支持具有米勒钳位的 SiC MOSFET 和 IGBT。

    此致、