This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3222:额定电容器

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/693095/max3222-capacitor-rated

器件型号:MAX3222

您好!

我们的客户使用 MAX3222、有疑问。

电荷泵电路有四个电容器。

额定电压是多少?

您能给我一个电荷泵的等效电路吗?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naoki、

    外部电容器的额定电压至少应高达10V 或更高、如16V。

    请按如下所示查找等效电荷泵电路。 机制是 C1和 C3 传输电荷以在 V+上生成2倍的 Vcc、然后 C2和 C4以反极性将该电压复制到 V-。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢你的答复。
    我将向客户反馈此信息。

    谢谢、
    Naoki Aoyama