This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL111:功耗@ IO-Link 模式下的 TIOL111

Guru**** 2930390 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/693234/tiol111-power-consumption-tiol111-in-io-link-mode

器件型号:TIOL111

您好!

我叫 Marion、目前我正在研究 TIOL111、以便为会议做准备。

很难找到允许从 IO-Link 器件从点获取到点24V 电平的标准化功耗。

如果客户仅通过此电压电平馈送其器件、该怎么办?

那么、我们的器件是否合适?

我在数据表中找到了这些计算:

但我理解、它仅适用于给定的情况。 如果电流限制为200mA、为什么要计算250mA?

此致、Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marion、

    这些计算是计算器件功率耗散的良好参考。 主要影响因素往往是输出开关和 LDO 中的功率耗散(如果适用)、在这两种情况下、这取决于输出电流的乘积和这些元件上的压降。

    该示例中使用较高电流的原因是要考虑过流检测中的一些容差。 在这种情况下、限值设置为200mA、但在识别为过流(此时驱动器将关闭)之前可能会出现高达250mA 的电流。

    当您说客户通过输出电压为器件供电时、您是否意味着应用由 TIOL111的 CQ 输出供电? 只要电流消耗不超过器件的限值并且 TIOL111中的功率耗散不会太高而导致过热、这是可以的。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    感谢您的快速回答。

    啊,我明白,有一些容忍。

    我们还不确定。 实际上、我们现在正准备开会、甚至不确定他们是否使用了 TIOL111。
    我认为可以通过 VCC_OUT 为系统供电。

    通过拇指:我们可以在此引脚上获得的最大功率是多少?
    为 MCU 和 PHY 供电?

    此致、
    Marion
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marion、

    它通常足够为简单的模拟电路(传感器元件等)或简单的 MCU 供电。 LDO 建议的最大输出电流为20mA、虽然这在许多情况下都是可以实现的、但您应该记住、在实践中、它受热问题的限制。 这意味着它取决于输出开关中的功率耗散(与输出电流成正比)以及终端应用的工作温度。 (LDO 本身的功耗也会随 L+线路电源电压的变化而变化。)

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    非常感谢您的回答:)

    这大大帮助我做好准备!

    此致、

    Marion