This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS101:什么是 IP 输出上拉/下拉电流?

Guru**** 2895560 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL111, TIOS101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710344/tios101-what-is-ip-out-pull-up-down-current

器件型号:TIOS101
主题中讨论的其他器件:TIOL111

大家好、

您能否在数据表中说出"IP 输出上拉/下拉电流"的定义?

我不确定是什么。  

为什么 TIOL111数据表中未指定该特性?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noriyuki-San、

    IP 规范适用于驱动器禁用(EN =低电平)时 OUT 引脚的电流输出。 TIOS101可配置为高侧驱动器(IN=LOW)或低侧驱动器(IN=HIGH)。 数据表指定了当输出为高阻态时、任一配置的 OUT 引脚的最大电流

    TIOL111模拟规格是 CQ 泄漏电流、当驱动器被禁用时、CQ 引脚上的电压范围被指定。

    这是否有帮助?

    此致、
    Max Megee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个需要澄清的 IP 规范是:

    当 OUT 引脚被禁用时、TIOS101器件特意包括一个拉电流或灌电流。 这会将输出线路偏置到与其工作状态相反的状态(高侧或低侧)。 与 TIOL111器件的泄漏电流低得多的情况相比、这种有意采用的电流方案是在禁用输出时具有更高电流规格的原因。
    此外、这意味着输出电流的极性将取决于器件的配置(IN =低电平/高电平)。

    请告诉我是否可以进一步澄清。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大值、

    谢谢。
    但仍不确定您的第二个帖子。

    您能在下面澄清一下您的意见吗? 我无法理解您的意思...
    "这会使输出线路偏置到与其工作状态相反的状态(高侧或低侧)。 与 TIOL111器件的泄漏电流低得多的情况相比、这种有意采用的电流方案是在禁用输出时具有更高电流规格的原因。 "


    此致、
    北井高桥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大值、

    让我补充上述问题。 下面我想了解一下。
    -为什么在高阻态期间需要偏置输出线路?


    此致、
    北井高桥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takahashi-San、

    当 Max M.离开办公室时、我会尽力帮助您。

    由于大多数数字传感器输入通过感应线路上的电压来运行、因此为"打开"和"关闭"状态定义电压电平很有用。 导通状态电压将由传感器驱动(对于 PNP 输出为高电平、对于 NPN 输出为低电平)、但如果没有任何额外偏置、关闭状态电压将未定义。 许多应用使用上拉或下拉电阻器来实现关断状态偏置、但在不使用这些电阻的情况下、还在 TIOS101器件中集成了少量偏置。

    如果您有其他问题、请告知我们。 很抱歉耽误你的时间。

    此致、
    最大 R.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大值、

    非常感谢!

    此致、
    北井高桥