This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF386:带过孔的 BGA 封装布局指南

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/693539/ds90cf386-bga-package-layout-guide-with-via

器件型号:DS90CF386

您好、专家、

我们是否有关于需要板载过孔的 BGA 封装布局指南?

有一个应用手册讨论了布局指南、但它并未涵盖板载 Vias 的设计。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细说明"BGA 封装需要板载过孔"?
    对于 QFN 或 BGA 封装芯片的任何板载过孔、在高速信号布线中、如果一个信号极性上必须存在过孔、则在差分对的另一个极性上镜像过孔实现。

    此致、
    Steven