This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:TUSB3410:将 TUSB3410用作 USB 转 I2C 桥接器

Guru**** 2926970 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/713335/tusb3410-tusb3410-using-the-tusb3410-as-a-usb-to-i2c-bridge

器件型号:TUSB3410

您好、TI、

我想将 TUSB3410用作 I2C 转 UART 桥接器-从哪里可以获取器件的固件?

此致

Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    固件位于产品页面的工具和软件部分下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TI:
    感谢您的回答。 遗憾的是、我失明或办公室太热、但我在现场的 I2C 应用中找不到太多(大多数仅限串行)。
    我能够找到 TUSB3x10_I2C_API.dll、其中的文档非常有限、但我认为我需要 EEPROM 或 AppLoader 的固件才能使其正常工作。 如果您能向我发送 EEPROM 映像、我将不胜感激。 如果有更多有关 I2C 模式的文档、我也会感兴趣。

    此致
    Dominik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    正确、I2C FW 当前未在线发布。  让我帮您解决这个问题。

    此致、

    Brian