This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:与 TLK 110的差异

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/710986/dp83848i-difference-from-tlk-110

器件型号:DP83848I
主题中讨论的其他器件:TLK110

大家好、

我的客户正在使用 DP 83848IVV 替换 TLK110。

客户希望了解这两款产品的详细信息之间的差异。

是否有一份文档总结了两种产品之间的差异?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    TLK110和 DP83848之间没有差异文档。

    TLK110具有比 DP83848更高的特性数量、但 DP83848的运行更加稳健。

    客户对哪些功能感兴趣? 如果我们知道关心的问题、我或许能够帮助讨论差异。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:

    很抱歉耽误你的回答。
    客户希望了解添加了哪些新功能。
    此外、我认为有必要了解寄存器设置的差异。

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenji-San、

    是否仍然需要功能更改列表? 由于 PHY 是完全不同的系列、因此寄存器差异太大、无法列出。 除 IEEE 定义的寄存器外、每个寄存器都不同。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quote-San、您好!

    感谢您的关注。

    这一次不再有必要。

    我比较了数据表、注意到有许多差异。

    但是、对于使用 TLK 系列替换 DP83xx 系列以进行替换的客户而言、这是很方便的。

    此致、

    Kenji