This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/693192/ds160pt801

主题中讨论的其他器件:DS160PT801

你(们)好

 

我正在使用 PN:DS160PT801 PCIe gen4重定时器 IC、如以下屏幕截图所示。 我需要执行通道反转、以便在 PCB 上进行布线。

 

如果我从 TXP0/N0–TXP7/N7 到 TXP7/N7–TXP0/N0执行完全通道反转、是否正常?

 

 

 

 

谢谢

桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Santosh、

    由于此问题是通过电子邮件线程处理的、因此我将在 E2E 上关闭此线程。 请通过同一电子邮件主题继续与此设备相关的通信。

    谢谢、

    Michael