This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD82:AB 线是否可以添加上拉和下拉电阻器?

Guru**** 2382060 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD82
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/692643/sn65hvd82-can-ab-line-add-pull-up-and-pull-down-resistor

器件型号:SN65HVD82

您好,

    RS485芯片接地全部连接在一起、AB 线不会上拉和下拉(未添加 R66 R67连接原理图)、通信正常。 现在老化的机器提高了的质量

则怀疑上拉电阻器未连接。 因此、增加一个4.7K 上拉和下拉电阻表示通信已经改进。

    如果我要添加100个机器、如果下拉电阻器47k、因为它是公共接地、那么下拉等效电阻是否为470欧姆? 如果机器再次增加、是否会出现负载拉死情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。   

    您能否说明一下您的网络中使用的4.7K Ω 电阻器是什么?  可在 RS-485总线上使用上拉和下拉电阻器来实现失效防护偏置、但这只需在一个节点上完成一次。  您不需要在每个节点上放置上拉和下拉电阻器。   

    需要 RS-485收发器来处理375欧姆的共模负载。  通过在每个节点上放置上拉和下拉电阻器、您将显著增加系统上的共模负载。  对于100个节点、这几乎肯定会中断通信。

    第二个注意事项是、SN65HVD82器件包含集成式失效防护偏置。  如果在网络中的每个节点上使用 SN65HVD82、则这些上拉和下拉电阻器是冗余的、用于失效防护偏置。  当您说这些电阻器可改善通信时、您能否澄清一下您的意思?  您是否有可共享的前后比较?

    下面是 一些有关失效防护偏置的信息、包括一些基本设计计算和权衡。  请告诉我、您是否打算将这些电阻器用于其他用途。  如果我需要澄清任何内容、请告诉我。

    此致、

    Max Megee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max Megee:
    感谢您的回答。
    4.7K Ω 电阻器是连接到 A B 引脚的 R66和 R67。