This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP601:SATA 高速信号上的交流耦合电容器

Guru**** 2554400 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/692593/sn75lvcp601-ac-coupling-capacitors-on-sata-high-speed-signals

器件型号:SN75LVCP601

我们希望在我们的新设计中使用 SN75LVCP601、我对 SATA 高速信号上的交流耦合电容器有疑问、我们是否确实需要它们? 我们不需要 支持热插拔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feiy、

    是的、需要使用电容器。 SATA 应用的值为10nF。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    数据表显示该器件支持热插拔(需要使用
    差分输入端的交流耦合电容器和
    输出)、从而防止下的器件损坏
    器件热插入、例如:异步信号
    插头或移除、未通电插头或移除、
    电源插头或移除、意外插头或移除。

    如果我们始终插入器件、在本例中、我们是否仍然需要电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feyi、

    交流耦合电容器可隔离两个连接的器件之间的电源定序、从而防止损坏高速通道。 因此、建议使用交流耦合电容器。

    此致、Nasser