This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS361B:在同一通道上,HDMI 1.4阻抗测试通过,但 HDMI2.0阻抗测试失败。

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS361B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689573/tmds361b-on-the-same-channel-hdmi-1-4-impedance-test-pass-but-hdmi2-0-impedance-test-fail

器件型号:TMDS361B

您好!

       在 HDMI 阻抗测试中、在同一通道、HDMI 1.4测试通过、但 HDMI 2.0测试失败。

       HDMI 阻抗如何测试?

       测试方法在 HDMI 1.4和 HDMI 2.0之间是不同的?

      阻抗测试是否需要加电测试?

谢谢、

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu Yisyuan、

    HDMI 1.4b 和 HDMI 2.0的灌电流差分阻抗测试非常相似、但 HDMI 2.0的可接受端接阻抗范围较低(100欧姆而不是最大115欧姆)。 根据规范、灌电流可以是打开还是关闭、但我们建议灌电流是打开的、并启用开关进行测试。 HDMI 规范和测试文档仅供授权用户使用、因此我们无法在此处发布 MOI。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu Yisyan、

    我已经重新测试了这个器件上的灌电流阻抗、我看到 TMDS361B 的 TDR 在 HDMI 1.4b/2.0参数内。 此外、TMDS361B 数据表指示它仅适用于 HDMI 1.4b 操作。

    此致、
    JMMN