This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS91M040:输入端接区域中的输入信号

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DS91M040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/692803/ds91m040-input-signal-in-the-indertermination-area

器件型号:DS91M040

尊敬的所有人:

我的 AA 已进行了信号完整性分析、在最坏的情况下、DS91M040 (1类情况)的输入信号在从低电平转换为高电平后可能会由于反射而下降至10mV。 它是一个尖峰、 然后再次进入高电平区域。

由于灰色区域中输入信号的持久性较小,输出的要求是什么?

从 DS 看来、没有任何 Smith 触发器。

此致、

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Domenico、

    在输入降至10mV 的期间、输出将未定义。 为什么有这么大的反射? 是否有适当的端接? 您确实需要减少反射以确保正常运行。