This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65176B:当 SN65176BDR 问题的开始接收数据时为非正态字节0

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65176B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/712465/sn65176b-a-unormal-byte-0-when-start-receive-data-for-sn65176bdr-issue

器件型号:SN65176B

问题:

SN65176BDR:在 RS-485协议下,当开始 接收数据时  ,每次第一个数据中都会出现一个非正态字节0。 ,然后 是 数据错误。   但是当我们将设备更改为 Maxim  MAX485ESA+T 时,它就可以了, 不会在第一个数据中发出1字节0。   后来 我们更改为 TI SN65LBC176DR、它仍然 可以正常工作。

问题:

1:  SN65176BDR 或   Maxim  MAX485ESA+T 之间有何特殊区别(低成本)?

2:如何改进 SN65176BDR 设计以解决此问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很遗憾听到这个问题。 SN65176BDR 和 SN65LBC176DR 之间的功能差异不大。 最突出的一点是 SN65176BDR 消耗的电流远高于 SN65LBC176DR。 我不确定它是否会产生影响。 您的应用中的数据速率是多少? 总线上是否有任何终端电阻器? 当字节0发生错误时、您是指它是开始位还是数据中的第一个位? 在此之前的总线状态是什么? 如果您提供了一些硬件调试信息、例如波形、那会更好。
    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao:

       感谢你的答复。 详情请参阅:1) Bode Rate 57600。   2) 2) 120欧姆电阻  已移除或保持 不变、 对此问题没有任何改进。 3) 3)当 RS485从输出更改为输入时,出现不正常的0字节。 仅 SN65176B 如此,无 SN65LBC176DR 和 Max485esa+t 问题。

         任何建议都可以尽快免费提供

       谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的信息。
    RS485从输出变为输入后、由谁驱动总线? 如果总线空闲、使用120Ohm 电阻器、则每个总线上的电压将相等。 您希望接收到什么字节?
    如果总线上有多个节点、如果 SN65176B 从输出变为输入、则转换期间的接收器状态是什么?
    其他节点(如果它们不是 SN65176B)接收到的字节是多少? 它们是否会看到相同的误差?
    您可以尝试在总线上添加失效防护电阻器、例如 A 侧500 Ω 上拉电阻器、B 侧500 Ω 下拉电阻器、使用和不使用120 Ω 终端电阻器。
    请告诉我它是如何工作的。
    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否有机会了解 Hao 的上述问题/建议? 或者、您在解决此问题方面是否取得了任何进展?

    另一件可能有用的事情是在示波器上探测 A 和 B 信号线。 这样、我们就可以看到总线上发生的与您检测到的错误数据相对应的情况。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,示波器没有什么特别的问题 ,  也没有改进来添加 拉电阻器和推电阻器,我们已经测试 了其他 TI RS485器件,  好了,  现在使用良好,谢谢!