This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:PPS 丢失和不可恢复

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/689351/dp83640-pps-lost-and-unrecoverable

器件型号:DP83640

大家好、

此客户使用 DP83640触发器功能来生成 PPS。 但当运作一段时间时,缴费灵便会失去。 客户注意到、如果内部时钟或步进时间太长、将导致触发失败、无法恢复。 此描述似乎与客户现象相关。 因此、客户想知道我们是否有某种方法来解决此问题? 要使触发器恢复...

此致

刘罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    我们将查看此内容并尽快返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    它们设置了哪些寄存器和值来导致 PPS 丢失触发器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    您是否能够解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭、以便客户不再进行进一步更新。

    此致
    刘罗宾