This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041PAPEVM:我是否可以获得用于 TUSB4041 EEPROM 编程接口(具有 VID 0451和 PID 80FF)的基于 Microsoft Windows 的 EEPROM 实用程序和 Windows 驱动程序?

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/693364/tusb4041papevm-were-can-i-get-the-microsoft-windows-based-eeprom-utility-and-windows-drivers-for-the-tusb4041-eeprom-programming-interface-with-vid-0451-and-pid-80ff

器件型号:TUSB4041PAPEVM

您好!

我还在尝试为 TUSB4041IPAP 对 EEPROM 进行编程。 是否可以将 Windows 驱动程序和所需的实用程序发送 给我?

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请接受我的朋友的请求、我会将其发送给您。

    此致、
    JMMN