This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:关于改变过孔直径

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3122E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/693118/trs3122e-about-changing-diameter-of-via

器件型号:TRS3122E

您好!

 

关于 TRS3122E 上的焊盘图案、我的客户提出了一个问题。

它们将设计直径为0.2mm、与数据表第27页的过孔相同。

但由于最终是 PCB 制造、它们会将其更改为0.1mm。

(问题)

在这种情况下、它们的情况是否存在热问题?

其℃为 TA=80 μ H。

 

此致、

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    我不会期望这会有问题。 0.1mm 过孔仍将提供一些热传导路径、通常情况下、TRS3122E 的功耗不会很高、因此发热是一个大问题。 如果客户愿意、可以通过增加过孔数量来补偿较小的直径、从而改善热传导。 在任何情况下、它们都应确保根据过孔场正确确定焊锡膏模版厚度/布局、以便焊盘与 PCB 良好接触。 如果过孔属性发生变化、则可能需要根据我们的数据表建议进行调整、负责 PCB 制造的人员应能够根据制造问题对此提供一些指导。

    最大