This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:TCA8418、用于替代 ADI/ADP5587

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/713163/tca8418-tca8418-to-replace-adi-adp5587

器件型号:TCA8418

你(们)好,先生

我可以使用 TCA8418直接替换 ADI/ADP5587、而不更改任何寄存器吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    根据 ADP5587的数据表、寄存器地址似乎映射到与 TCA8418相同的寄存器。 引脚排列(对于 WQFN 封装)也是相同的。 每个寄存器的说明可能会有一些变化(高电平有效与低电平有效)、但它们看起来也是一样的。 如果您遇到意外行为、我建议您先检查这些行为。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请帮助检查注册以避免未被删除的行为。谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Alex、

    我已经了解了这两个器件、它们看起来几乎是相同的。 我发现的唯一区别是我们的器件在 INT 状态寄存器位4中支持控制删除功能、而 ADI 不支持该功能。 我看到的另一个区别是去抖计时器不同。

    我最后看到的不同之处是器件地址不同。

    谢谢、
    -Bobby