This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:关于复位脉宽

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/713791/tusb2046b-about-reset-pulse-width

器件型号:TUSB2046B

您好的支持团队、

我对 TUSB2046B 的复位脉冲宽度有疑问。
μs 数据表、建议的复位脉冲宽度为100 μ s 至1ms。
即使脉冲宽度超过1ms、也没关系吗?
或者、如果它变为1ms 或更长时间、会发生什么类型的问题?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tachibana-San、

    USB 全速器件较长复位时间的问题在于主机将在 DP 线路上看到外部上拉电阻并尝试访问集线器。 如果集线器由于仍然保持在复位状态而未响应、主机可能会将端口标记为已断开连接或处于错误状态、并且在结束复位时不枚举集线器。 在主机和集线器已在上电复位时连接的嵌入式应用中、这通常是一个更大的问题。

    www.ti.com/.../slla314.pdf

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN-SAN、您好!

    很抱歉我的答复很晚了。
    我终于明白了你教的东西。
    非常感谢您的指导。

    此致、
    M. Tachibana