This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5158:未使用的引脚是否应接地?

Guru**** 2877350 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/693036/tvp5158-should-unused-pins-be-grounded

器件型号:TVP5158

我在 ADC 论坛上读到、未使用的通道需要接地。 这是否适用于 TVP5158的音频 I/O 和时钟?

同样、当器件未级联时、是否应将 OSC_OUT 接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zachary、

    不应连接未使用的输出引脚、包括 OSC_OUT 和 AUDIO。 未使用的输入引脚应接地。

    BR
    Tsvetolin Shulev