This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:SN75DP130 EVM 的 TDR 发生故障、100欧姆+/-10%

Guru**** 2868630 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/708519/sn75dp130-tdr-of-sn75dp130-evm-failing-100-ohm--10

器件型号:SN75DP130

SN75DP130 EVM 的 TDR 显示阻抗高至106.7欧姆、阻抗低至74.3欧姆、超过100欧姆+/-10%。 SN75DP130上出现74.3欧姆的低电平。 TDR 是在 SN75DP130 EVM 输出侧测量的、TDR 滤波器上升时间设置为130ps。 这是 SN75DP130封装/芯片的预期阻抗曲线吗? 请参阅随附 PDF 中的 TDR 图。  e2e.ti.com/.../TDR_5F00_SN75DP130_5F00_EVM_5F00_v0.pdf

此致、

KT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kt、

    您能否提供 TDR 中所含区域的原理图/布局?

    谢谢、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!  

    该板为 TI SN75DP130 EVM。 请参阅随附的 PDF、了解在其上执行 TDR 的 EVM 部分的快照。

    答:您是否需要我提供有关 TI SN75DP130 EVM 原理图和布局部分的更多信息?

    b.如果您愿意、我可以仅提供 SMA 电缆和测试装置的 TDR、这样您就可以更轻松地在 TDR 图中查看 TI EVM 的起点。  

    此致、
    KT  

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_DP130_5F00_EVM_5F00_TDR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、我没看到它在我们的 EVM 上。 让我尝试在实验中找到一个并在其中运行 TDR。

    谢谢、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!  

    您是否能够复制我的 TDR 测量?  

    此致、

    KT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KT、

    是的、引脚电容看起来会导致 TDR 中的低侧偏移。 这是一个较旧的器件、因此我需要跟踪历史记录、并查看是否可以找到有关在哪个平台上执行原始合规性测试的更多信息。 此 EVM 的焊盘尺寸/布局可能会影响结果。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!
    在我们具有 DP130的产品板上、当将填充 DP130的 TDR 与未填充 DP130的 TDR 进行比较时、只有填充 DP130时才会出现大电容低侧偏移。
    此致、
    KT
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KT、

    您的结果与我在实验中看到的结果相匹配、在该实验中、引脚上有一个低阻抗点。 我无法找到在器件上获取的原始 TDR 数据、但这似乎是预期的性能。

    此致、
    JMMN