This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BA101:DS15BA101

Guru**** 2929750 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15BA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/713282/ds15ba101-ds15ba101

器件型号:DS15BA101

您好!

我们使用 DS15BA101SDE 作为缓冲器。 输入为 LVDS、输出也为 LVDS、而不是使用此 IC RVO 将 VOD 调节为100mV 至900mV 的范围。

我遇到了一个问题、因为 I LVDS A 端口是5对差分信号。  DS15BA101SDE 仅支持每个模块一对。 如果数据速率为1Gbps、则 IC 和 IC 之间有多少(UI)偏斜率?  

我能否知道最大值或定义?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsu、

    方框图中的部件间偏移约为500ps。

    此致、、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    非常感谢。

    此致、Hsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    我有疑问。 为什么我使电路无输出、始终为20mV、我执行了以下电路

    输入振幅为400mVp-p 我错过了哪里?    

    此致、Hsu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsu、

    1)。 首先、非常感谢您使用 DS15BA101器件。

    2)。 您最好将完整的原理图和测试设置发送给我们。

    以下是一些可能有助于了解此处情况的意见和问题:

    a)。 当信号连接到 IN+/-时、您是否会看到电流消耗增加?

    b)。 我假设您已经检查了引脚5上的3.3V 电压、引脚3和 DAP 都接地。

    c)。 数据速率是多少?

    d)。 您是否使用高阻抗示波器探头? 此外、它是交流耦合吗?

    e)。 请使用电压表确保引脚4连接到 RVO 953欧姆电阻器。 此外、该电阻器的另一侧连接到3.3V。

    f)。 施加信号时 DS15BA101的电流消耗是多少?

    g)。 当 DS15BA101的输入端没有信号时、DS15BA101的电流消耗是多少?

    h)。 最后、如果您在输入端使用直流电压、您是否会看到输出如预期那样移动?

    希望这些帮助有助于了解 DS15BA101设计中没有输出的根本原因。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    谢谢、

    如下所示为应用电路。

    2、数据速率为140Mbps ~ 800Mbps;如果数据速率低于140M、该器件会发生什么情况?  

    输入为 LVDS、输出也为 LVDS。

    测量设备为 Agilent MSO9104A 和差分示波器。 我已经测试了400mVp-p 的输入 LVDS 信号、但输出为20mVp-p

    5.2部件电流约为60mA   

      

    此致、Hsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hsu、

    在此原理图中、您将 RP148显示为100欧姆电阻器。 该值应为953欧姆。 如果您将其更改为推荐的953欧姆电阻器、您是否会看到任何输出?
    请告诉我们您的结果。

    此致、、、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser、
    我已更改为953欧姆。 它也是一样的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hsu、

    1)。 请使用电压表确保 RVO 953欧姆确实连接到 PCB 布局中器件的引脚4。 此外、请使用电压表确保 RP148连接到3.3V VCC。

    2)。 请在 IN+和 IN-上连接直流电压、并检查以确保输出发生变化。 例如、将 IN+连接到3.3V、将 IN-连接到 GND、并确保 OUT+和 OUT-具有恒定的高电平。 接下来、将 IN+连接到 GND、将 IN-连接到3.3V、并确保输出开关或遵循输入。

    3)。 请将您的 PCB 布局或光绘文件发送给我。

    我相信您的 PCB 布局中存在连接错误、我们需要找到这一点。 请告诉我。

    此致、、、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser、

    谢谢、我正在尝试。 并稍后告诉您结果。

    此致、Hsu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser、

    感谢您、信号具有输出、我更改了 RVO、这可以更改 Vp-p 问题是我的测试方法错误。 现在、我想进行卷带和 PCB 设计。

    再次感谢

    此致、Hsu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsu、

    我很高兴你能解决这个问题。

    此致、、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hsu、
    DS15BA101可接受 LVDS 输入和输出。 请确保输入和输出端都有交流耦合。
    此致、、、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    您能向我展示一个参考设计吗?  

    此致、Hsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser、

    因为我不理解、LVDS 是直流耦合。 为什么我需要在输入和输出端使用交流耦合?

    此致、Hsu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hsu、
    交流耦合用于隔离或使接口独立于驱动器侧和接收器侧的共模电压。 请注意 DS15BA101数据表的图6和图7。
    此致、、、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    但我问过这个电路、LVDS 直接输入和 LVDS 直接输出、如下所示。 我也可以这么做吗?

    徐在应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsu、

    只要满足输入和输出共模电压的电气规格、您就可以如原理图中所示进行直流耦合。 请注意 DS15BA101中的直流电气特性表。

    此致、、、Nasser