This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1551:原理图检查和共模扼流圈选择

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/692721/thvd1551-schematic-check-and-common-mode-choke-selection

器件型号:THVD1551
主题中讨论的其他器件:TPD1E10B06

大家好、

请按如下所示帮助检查原理图?

数据频率为1~10MHz。

在红色方形区域中添加共模扼流圈是否正常、因为应用是电机驱动器且具有可能的噪声。

您是否有常用的扼流圈选择指南或常用的扼流圈建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zoe、

    这个原理图对我来说很好。 请注意、TPD1E10B06将在6V 电压下击穿、因此您应确保 RS-485总线的正常工作电压处于该范围内。 (我提到这一点是因为它可能会限制可支持的接地电势变化-大多数 RS-485总线的额定电压范围为-7V 至+12V。)

    共模扼流圈可以包含在信号线路上-只需确保它们在支持数据速率的频率范围内具有低阻抗差模信号。 它们可有效滤除 EMI、尽管您可能会发现此应用中不需要此功能- THVD15xx 器件旨在提供出色的共模噪声抑制和输出发射、因此适用于电机驱动器/编码器等应用。 (如需更多信息、请参考此设计: www.ti.com/.../tida-01401)。 为了节省成本、您可能需要包括使用0欧姆电阻器绕过扼流圈的选项、以便在确定不需要时将其卸载。

    此致、
    最大