This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9544A:VPass 和 VCC (VGate)测试波形

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9544A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/692625/tca9544a-vpass-and-vcc-vgate-test-waveform

器件型号:TCA9544A

大家好、团队、

当 VCC 大于指定的栅极电压时、我恰好测试了 TCA9544A 并捕获了波形(第7页和第8页)。 您能不能告诉我第7页和第8页是否反映了 VCC (Vgate)和 VBUS (Vpass)违反时的行为? 感谢 you.e2e.ti.com/.../TCA9544A-VCC-and-VBUS-Test_5F00_201805.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ting、

    是的、这可能是由于栅极电压过低(由 VCC 过低引起)。 不过、很难确定。 正确的做法是、当电压过低时、会导致开关不能正确地作为高电平信号的高阻抗运行、因此您可以从高电压侧获取一些电流、然后从低电压侧流向低电压侧。 这通常会导致较低的电压增加、幻灯片8的 SCL0上就会出现这种情况。 不过、行为在一定程度上取决于电源轨的设计方式以及它们对灌电流的反应。

    最大