This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003AI:UL 认证和 REACH 合规性

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2003AI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/692453/uln2003ai-ul-approval-and-reach-compliance

器件型号:ULN2003AI

我们的要求是器件型号 ULN2003AIDR 经过 UL 认证并符合 REACH 要求。

因此、请告知我们以下标记的组件是否经过 UL 认证和 REACH 合规性。

我们需要 UL 文件编号和 UL 类别(编号)、并且 REACH 合规性也是如此。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhas、

    ULN2003AI 器件未经 UL 认证、因此我们无法向您提供任何 UL 信息。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供信息、请告知我们 ULN2003AI 符合 REACH 要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhas、

    ULN2003AIDR 符合 REACH 标准、但未经 UL 认证。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius