This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:TUSB3410 EEPROM 刻录机不能在 Windows 8.1上安装-# 39;t -驱动程序哈希不匹配

Guru**** 2772875 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/705672/tusb3410-tusb3410-eeprom-burner-doesn-t-install-on-windows-8-1---driver-hash-mismatch

器件型号:TUSB3410

收到此错误消息:

尝试为设备安装驱动程序时出错、您需要手动安装。

正在尝试手动安装 从中删除

收到此错误消息:

"Windows 为您的设备找到了驱动程序软件、但在尝试安装时遇到错误。 指定的目录文件中不存在该文件的散列。 文件可能已损坏或受到篡改的影响。

然后我打开了 。 的 SHA-1哈希值 在 cat 文件中为2D 5F f0 30 33 96 69 58 F4 68 0c 21 2D 3e 74 97 65 2D d6。 但是、.INF 文件的实际哈希为3D7D527CBD1EFE5BA3DFC771FC7F528AEE4B2F0B。

TUSB3210的 INF 可以正确安装、其哈希值与.cat 文件中的相同。

我尝试下载 ZIP 文件几次、以防文件被吸收、但仍然保持不变。 下载文件的散列值为

SLLC443b.zip

SHA1:B6EE94E44908613413E081649683FEDEDE2AEA6D73

TUSB3x10_EPPROM_Burner_2.2.0.0.exe

SHA1:FBB695654ECDA5F7443210129FC45DE4580CCF09

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是安装的工作版本。 尝试使用此版本、它应该可以正常工作。

    e2e.ti.com/.../sllc443b.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我下载了软件[sllc443b.zip]我尝试卸载并重新安装、我看到"尝试安装器件驱动程序时出错、您需要手动安装。" 当我查看设备管理器[Windows 10]时、我会在其他设备下看到 TUSB3410引导设备、该设备带有光标感叹号。

    我在 TUSB3410工具页面上看到了驱动程序、但它将枚举为串行端口、而不是 HID 器件、正如编程手册所说的那样。  

    在哪里可以找到 HID 设备驱动程序安装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我曾尝试从 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments Inc\TUSB3x10 EEPROM Burner\Adoader 目录重新安装驱动程序、正如其他人报告的、我得到"指定目录文件中不存在该文件的散列..."
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    TUSB3410应枚举为串行端口、而不是 HID 器件。 您是否有说明它应该是 HID 器件的编程手册? 如果将其枚举为串行端口,则您为其拥有的驱动程序是正确的。

    最棒的
    Gerasimos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题是由 Windows 驱动程序签名验证引起的。

    要将其关闭,请打开命令行并键入: bcdedit /set testsigning on

    卸载当前的 EEPROM 刻录机、重新启动计算机并重新安装。

    要退出测试模式并重新打开签名验证,请键入  bcdedit /set testsigning off and restart。

    希望这对他人有所帮助。