This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261是否有 Linux 驱动程序?

Guru**** 2768855 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/686133/tusb9261-does-tusb9261-have-linux-driver

器件型号:TUSB9261

尊敬的先生:

        TUSB9261是否具有 Linux 驱动程序? BTW,是否有任何接口或 AP 从 SATA HDD 获取 S.M.A.R.T.信息?

例如、我们如何获得 S.A.M.A.R.T 形式的 HDD 温度?

 

最恰当的考虑

Jason

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    TUSB9261不需要任何用于 Linux 的特殊驱动程序。 您可以发送 ATA 传递命令来读取此类信息。 我不确定 Linux 是否为该智能命令提供了任何简单的界面。 您可能需要手动构建命令并使用"SG_RAW"发送命令。 www.systutorials.com/.../

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian:

              感谢您的回复。 如果 TUSB9261不需要任何用于 Linux 的特殊驱动程序。 您知道哪个版本的 Linux 内核可以支持 TUSB9261吗? 谢谢。

    最恰当的考虑

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    我们已经从内核2.6开始对其进行了测试、但我相信 Kennels 3.0及更高版本更具可描述性。

    此致、
    Roberto