This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:如何知道如何配置 EQ 电平

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/692214/tusb1046evm-how-to-know-what-to-configure-the-eq-levels

器件型号:TUSB1046EVM

大家好、

我一直在寻找将具有 DisplayPort 输出的 eGPU 连接到 LG 超精细4K 显示器的 MacBook Pro 解决方案的原型设计选项、我发现 TUSB1046是一种可行的解决方案。 我一直处于配置控件的 EQ 等级、以便所有这些都能即插即用。

如果有任何帮助,将不胜感激。

展望未来、

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB1046所需的 EQ 设置取决于您的布局和电缆损耗曲线。 我建议您从低 EQ 设置开始、并将其增大、直至其正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否会在所有不同的控件之间平等地更改 EQ 等级? 此外、如果我想稍后更换不同的电缆、是否必须重复此过程、或者它是否与不同的电缆交叉兼容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供一个方框图、说明您尝试使用 TUSB1046进行何种构建、以便我更好地回答您的问题?