This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002EVM:TUSB1002EVM

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/708576/tusb1002evm-tusb1002evm

器件型号:TUSB1002EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB1002TUSB1002A

转接驱动器后无法看到 USB 3.0带宽速度。

大家好、我的设置是:

主机 PC --- >(USB A 至 USB B 电缆1m )----- >TUSB1002EVMRe-driver----- >(USB A 至 USB MicroB 电缆0.5米)--- USB 3.0摄像头

我已经尝试了 USB 3.0  

我 还尝试了 EQ 和 Config 的不同跳线配置

上次您建议在 信号线路 Rx1p 和 Rx1n 中放置220k 下拉电阻器。但在未知情况下、我输入了220欧姆电阻器、它可以在没有任何跳线设置的情况下工作、用于检测454Mb/s (5Gbps)的摄像机带宽速度。 当我更换到220K 时、它不起作用、并且我尝试了不同的跳线设置、但它没有帮助获得49Mb/s 的带宽速度

添加220欧姆是否安全?它将工作的最大电阻是多少?

为什么它在没有任何跳线设置的情况下工作,以及它在任何跳线设置组合中以 usb3.0速度工作和检测摄像机?

谢谢、此致、

Damodaran.N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Damodaran、

    我们将研究这个问题、并将向您回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Damodaran!

    现在的情况似乎是摄像机没有看到接收到的 RX 线路上的终端。 这就是为什么在其上添加220欧姆下拉电阻似乎可以解决它的原因。 虽然您可以在 RX1p 和 RX1n 线路上放置50 Ω 下拉电阻、但这只是一个补丁、不符合 USB 合规性。 正确的修复方法是切换到 TUSB1002A、其中包含 TUSB1002中不存在的终端修复。

    最棒的
    Gerasimos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerasimos、

    更换为新的 IC 部件号 TUSB1002AIRGET 后、它解决了我的问题。它在 RX1P & 1N 信号线上没有任何下拉电阻器的情况下工作。 引脚 RX1P 和 RX1N 上是否有任何建议使用的电阻器值?

    已验证以下最大电缆长度详细信息
    主机 PC --- >(USB A 至 USB B 电缆1m )----- >TUSB1002ARe 驱动程序--- >(USB A 至 USB MicroB 电缆3米)---------- USB 3.0摄像头

    获得所需带宽速度452Mb/s
    谢谢
    ----


    另一个相关测试是使用两个串联的中继器完成的、具体电缆长度不同、详情如下
    主机 PC --- >(USB A 至 USB B 电缆1m )----- >Newnex 中继器模块--- >(USB A 至 USB B 电缆1m)--- >(USB A 至 USB MicroB 电缆3米)---------- USB 3.0摄像头。

    带宽速度下降~ 160MB/s,如果通过更改跳线设置来更改 CH1和 CH2的均衡、Cfg1、Cfg2,将有助于提高速度


    它在我们的应用中是否可靠工作,如果我们计划在我们的应用中使用两个 TI 中继器来使用类似的上述测试设置,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Damodaran、

    我不会向 RX1P 和 RX1N 添加电阻器。 什么是 Newnex 中继器模块、我们的系统在您的第二个设置中处于什么位置。 它在1m 和3m 电缆之间吗? 如果是这样、您可以尝试更改跳线设置、以查看这是否起作用。 但是、瓶颈似乎是 newnex 部件。

    最棒的
    Gerasimos