This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:TUSB211:

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706371/tusb211-tusb211

器件型号:TUSB211

您好!

我的客户在他们的设计中看到了有关 TUSB211的有趣问题。 有两种产品(主机和坞站)通过 Type-C 电缆相互连接。

在安装转接驱动器后、它们会看到 CRC 问题、但在移除转接驱动器后、不再存在 CRC 问题。

带转接驱动器的坞站:

不带转接驱动器的坞站:

此外、EQ 设置为3时、问题消失。 奇怪、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊萨哈

    听起来、当 TUSB211位于主机和底座之间时、TUSB211最初未正确配置、无法补偿主机和 TUSB211之间的插入损耗。 但是、当 EQ 设置为3时、插入损耗会得到适当补偿。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊沙安

    TUSB211的设置是什么? 系统可能会出现过高的直流/交流升压问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否说明您要查找的设置?

    下面是设置:  

    主机-> 13英寸布线-> TUSB211 -> 3英寸布线->客户连接器-> 46.5cm 电缆->母型输出连接器-> 1.8m 电缆->坞站连接器-> 0.65英寸布线-> TUSB211 -> 6英寸布线->坞站 USB 集线器。

    您能否从下表中阐明"前置通道"和"后置通道"?  只需确认它意味着转接驱动器之前/之后。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊沙安

    请参阅下图、了解前置和后置通道的表示。 主机和连接器框只是示例、也可以分别代表下一个发送器和接收器。 此外、我还在寻找每个 TUSB211的交流和直流升压设置。