This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:TUSB2046BIVFRG4替代产品

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B, TUSB2046I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/707919/tusb2046b-tusb2046bivfrg4-replacement

器件型号:TUSB2046B
主题中讨论的其他器件: TUSB2046I

晚上好。

我们目前是已停产的 TUSB2046BIVFRG4 USB 集线器芯片(请参阅随附的 PCN)。

我的问题是、我们需要一个适用于工业温度范围-40至+85°C 的芯片、因此推荐的 TUSB2046B 替代产品不适合我们。

我现在的问题是、为什么 TUSB2046IBV (请参阅随附的数据表)未列为(S)或(Q)的推荐替代产品?

与 TUSB2046BI 有何区别? 它具有相同的封装、我可以看到相同的引脚排列? TUSB2046I 还采用 LQFP 封装。

e2e.ti.com/.../Texas_5F00_Instruments_5F00_PCN20160205002_5F00_2016021111192662_2800_1_2900_.pdf

e2e.ti.com/.../tusb2046b_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要向我们的业务团队核实这一点。 收到回复后、我将更新 TT。

    谢谢、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我仍在等待内部确认、TUSB2046IB 和 TUSB2046BI 是完全相同的器件。 我将在收到响应时更新该线程。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、很抱歉耽误你的时间。 我确认两种产品上使用的裸片是相同的。 我将看到有关将其添加为推荐替换项的信息。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的帮助!
    此致、Björn