This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:SN65HVD234QDRQ1

Guru**** 2387790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685750/sn65hvd234-sn65hvd234qdrq1

器件型号:SN65HVD234

您好!

我已经设计了一款使用 CAN 收发器 SN65HVD234QDRQ1的产品、因此请查看所附的设计 以避免任何与设计相关的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manjunath、

    就组件选择和信号布线而言、只要您始终希望它处于正常模式、此原理图看起来就很好。 将 Rs 接地可使器件保持高速模式、并且不允许 EN 变为低电平可使器件脱离睡眠模式。

    此外、您使用的是哪种共模扼流圈、为什么您的 CANH 和 CANL 线在该扼流圈之前交叉?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的快速响应、

    了解 RS 引脚和 EN 引脚的功能和配置、

    关于共模扼流圈选择:我在其中一个文档中找到了该扼流圈的规格。 另请检查、我在设计中提到了扼流圈的 P/N、还请检查电阻器和电容器的值。

    我更新了原理图、现在附上了相同的内容、

    请检查一下、  并告诉我我们是否可以继续。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manjunath、

    电阻和电容值良好、但您希望 CAN 总线上有多少个节点? 这将影响 C29和 C30的值。 另外、请注意 CANH 和 CANL 网络名称、您目前已交换它们。

    我从未使用过具有如此低电感的扼流圈或扼流圈、因此我无法谈论它的性能、但通常使用值为51uH 或100uH 的扼流圈、如 ACT45B-510-2P-TL003。 查看相应数据表中的参数、最大的差异(除了电感值)是直流电阻、最大直流电流以及阻抗与频率之间的关系。

    744235900最大直流电流限制为200mA、这非常适合典型 CAN 活动、但在总线故障情况下、电流可能会更高并损坏扼流圈。

     与 ACT45B-510-2P-TL003相比、744235900的较低直流电阻(50m Ω 与1Ohm)有助于在总线上降低功耗和泄漏电流。

    在 大多数情况下、ACT45B-510-2P-TL003在给定频率下相对于744235900的阻抗增加了100倍、这意味着使用 ACT45B 器件时、您将获得更多的噪声抑制。  

    因此、需要根据应用环境中的感知噪声以及应用需要多少功率和电流来进行权衡。 正如我说过的、ACT 器件通常用于我所从事的汽车应用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Eric 对我们的宝贵评论、

    我已更新您的所有意见。

    谢谢

    Manjunath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manjunath、

    我很乐意为您提供帮助、如果您有任何其他问题、请告诉我、如果可以、请单击我的答复下方的"已解决"按钮。 这有助于我们的论坛管理系统。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    共模扼流圈 ACT45B-510-2P-TL003您已建议在慕斯器中无库存、我找到了替代器件 DLW43SH510XK2L、请检查此器件并确认相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    请更新共模扼流圈零件号

    谢谢

    Manjunath  

    设计工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manjunath、

    Eric 目前正在国际旅行、因此他可能需要一些额外的时间来回应。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manjunath、

    感谢您的耐心等待。 您找到的替代器件将起作用。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    感谢您对该器件的所有宝贵意见、

    Manjunath

    设计工程师