This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:寄存器设置

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/713469/dp83822h-register-setting

器件型号:DP83822H

大家好、

请告诉我 TIDA-00299设计的 PHY 寄存器设置(写入值)。

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    没有寄存器设置、因为所有 PHY 功能都是使用硬件自举完成的。
    您是否希望匹配寄存器读数或只是想知道 PHY 处于什么操作中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross、

    感谢您的回答。
    读取寄存器设置时、自举设置中假定的值不匹配。
    然后、让我了解一下 TIDA-00299设计的 PHY 寄存器设置(读取值)。

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    请将电路板的寄存器转储发送给我。
    我想知道0x0到0x1F 以及0x467和0x468的寄存器转储。
    对于0x467/8、请使用扩展寄存器访问:

    用于扩展访问的设置

    1.将0x1F 写入寄存器0xD
    2.将0x467写入寄存器0xE
    3.将0x401F 写入寄存器0xD
    读取寄存器0xE (0xE 中的值是0x467中的值)

    此外、请向我发送您的原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    有更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross、

    很抱歉、我还没有任何更新。
    确认后、我将再次与您联系、请稍候片刻。

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Kenji。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross、

    我将向您通报更新信息。

    PHY 0 (EtherCAT 在侧面):
    PHY 1 (EtherCAT 输出侧):

    寄存器读数
    PHY 0 PHY 1
    0x467 0C83h 3083h
    0x468 0000h 0000h

    0x0到0x1F 信息的寄存器转储希望直接与您联系。
    请告诉我您的电子邮件地址。

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenji、

    根据提供的寄存器、两个 PHY 都配置为与进行自动协商使能、以实现 MDI 操作。
    请告诉我这是否回答了您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross、

    很抱歉耽误你的回答。
    感谢您的支持!

    此致、
    Kenji