This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C387A:CPU 输出8位 RGB,我想使用6位 LVDS 面板,如果 DS90C387A 可以将8位 RGB 信号转换为6位 LVDS,如何设置 DS90C387A 以支持该功能? 现在、我使用默认模式、显示不像

Guru**** 2550850 points
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、
    请在387A 的输出映射上检查 d/s page15、关系是固定的、无法配置。 请检查视频输出以满足此映射要求。

    此致、
    Steven