This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:引脚可选自动协商设置器件

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848I, DP83848K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/711788/dp83848i-pin-selectable-auto-negociation-setting-device

器件型号:DP83848I
主题中讨论的其他器件: DP83848K

您好!

我们是否具有可通过引脚选择的自动否定设置 Ether PHY? 我认为 DP83848是寄存器可选的、但当应用复位时、它会初始化自动协商模式。 客户不方便的自动否定功能。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,唐俊弘,

    客户是否希望使用 PHY 上的自举电阻关闭自动协商? 如果是、DP83848I 确实支持此功能。 在第4.9节自举选项中、说明了如何使用引脚26、27、28来控制 PHY 上的自动协商。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aniruddha-San、您好!
    感谢您的回答。 我认为 DP83848K 无法强制模式、但 DP83848I 可以强制模式、因为强制模式支持。 我的理解是否正确?
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Watanabe-San、您好!

    DP83848K 也可强制进入100Mbps 模式、但只能通过寄存器设置来实现。 DP83848I 可通过寄存器和自举电阻器强制进入100Mbps 模式。 请注意、当 DP83848强制速度时、还需要强制使用 MDI 或 MDIX。

    此致、
    Aniruddha