This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:MAX32323232 CDR

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/691777/max3232-max3232cdr

器件型号:MAX3232

您好!

请查看随附的 RS232转换器原理图、并向我们分享您宝贵的意见以改进设计。

谢谢、

此致、

Manjunath G

硬件设计工程师、

Crevavi Technologies  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manjunath、

    原理图对我来说很好。 注意事项:1)请选择尽可能高的电荷泵电容器(C26、C27、C29、C30)额定电压、至少10V、甚至16V;2)在布局中、请将电容器尽可能靠近引脚放置; 3) 3)在布局中、请将电源/接地连接到器件。 如果您对您的应用有更多问题、请告诉我。 感谢您选择 TI 器件。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您宝贵的评论意见、

    此致、

    Manjunath

    设计工程师(研发)