This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:IBIS 模型

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/692201/tca6408a-ibis-model

器件型号:TCA6408A

您好!

您能否为 TCA6408ARSVR 提供 IBIS 模型?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anitha、您好!

    我想您错过了 TCA6408A 产品页面中的链接。  如果您在"Tool & software"选项卡下查看、则 IBIS 模型就在此处。  如果有问题、请告诉我。  

    -弗朗西斯·胡德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们从那里下载了 IBIS 模型。 但我们需要 UQFN-16封装。

    此外、请在下面澄清上述问题。
    在 IBIS 模型中、Vinl 和 Vinh 值与数据表不同。
    您能不能确定为什么数据表和 IBIS 模型存在这些差异。

    电源电压:1.8V

    Vinl 和 Vinh 值如下:

    参数->来自IBIS 模型的数据表
    VIN 低电平 ->VCC*0.3= 0.54V0.495V
    VIN 高电平-> VCC*0.7 = 1.26V1.365

    此致
    Anitha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anitha、您好!
    IBIS 模型与封装无关。

    我对您为输入电压低电平和输入电压高电平显示的内容有点困惑。 您说的是 IBIS 模型中看到的内容还是数据表中所述的内容。 与数据表相比、您能帮助澄清我需要检查的模型是什么吗?
    -Francis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这里、我附加了 IBIS 模型的快照、其中 提到了1.8V 电源电压的 Vinl 和 Vinh 值。

    数据表中的快照

    谢谢

    Anitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anitha、

    考虑到 VCC 的变化、IBIS 模型中的 VINL 和 Vinh 值设置为其最坏情况值。 对于1.8V 工作电压、 建议的最小 VCC 电平为1.65V。这会使 VINL 为0.3 * 1.65V = 0.495V。考虑到高侧的相同变化量、VCC 可能会高达1.95V。这会使 Vinh 为0.7 * 1.95 V = 1.365V。如果您知道将始终使用特定电压、则可以修改这些 VINL/Vinh 值以匹配相应的阈值电平。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持