This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:DS250DF810 HSK 负载力

Guru**** 2928750 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/692187/ds250df810-ds250df810-hsk-loading-force

器件型号:DS250DF810

您好!

我是 Jabil 热工程师"Rex"。

我们有一款产品将使用 DS250DF810 芯片组、并计划安装 HSK 以使该芯片组符合规格。

因此、我们需要了解 HSK 负载力要求。 磅或 kgf

期待您的信息

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    在 BGA 封装器件级别,此类测试没有标准的行业规范或方法。 凭经验。 TI 期望该器件在其顶部通常能够承受60kg 的力、持续几秒钟。   但是、TI 无法测试和保证任何给定散热器连接方法的容差、因为每个散热器和客户的容差都不同。

     

    TI 强烈建议客户使用具有通过其电路板提供机械支持的散热器。 例如、散热器应在 DS250DF810重定时器器件的至少两侧安装穿过电路板的螺栓。

     

    -Rodrigo