This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV001:将 DS90LV001用作 MIPI CSI/2缓冲器

Guru**** 2503335 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/692090/ds90lv001-using-ds90lv001-as-a-mipi-csi-2-buffer

器件型号:DS90LV001

我已经在 LVDS 显示缓冲器开关应用中使用了 DS90LV001。 我想知道它是否也应该用作 MIPI CSI/2缓冲器? 如果不是、为什么不是、您能否为此目的推荐替代器件(如果存在、则在同一封装中)? 我实际上不需要重新驱动信号-它在热插拔应用中为信号线路应用了开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不太熟悉 MIPI CSI/2、不确定它是否在物理层上使用 LVDS 信号。 如果不是 LVDS、则很可能无法使用 LVDS 缓冲器。
    在电压摆幅、共模、数据速率、抖动等方面有哪些要求?
    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我相信我已经回答了我自己的问题。 我忘记了 MIPI CSI/2具有以单端方式工作的低功耗信令模式、因此在通过此器件时无法正常工作。 (我认为高速差分模式可以正常工作、但它永远不会进入该模式、因为低速信令将失败)。