This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FPC402:FPC402

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: FPC402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/691011/fpc402-fpc402

器件型号:FPC402

你(们)好

我在 FPC402的 I2C 接口上工作、尝试使用间接寻址和16位地址发送到次级侧的 I2C 器件时遇到一些问题、8位工作正常 BTW。

我的问题是、FPC402的主机端额定频率介于100kHz 和1000kHz 之间、如果在低时钟频率下、这有多重要?

谢谢

Michael Laajanen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    FPC402仅支持8位 I2C 寻址、不支持16位寻址。

    谢谢、

    SRI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    至于寻址、我们在 I2C 上不使用任何16位寻址、我们使用间接寻址、即我们发送的数据、保存16位地址。

    但我的问题不是关于这一点、而是关于"min I2C clock "、他的规格在100kHz 和1000kHz 之间、如果我们所做的是在100kHz 下运行、我们是否会遇到问题?

    那么、是 FPC402将时钟限制在100kHz 还是 I2C 规范?

    谢谢

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    让我再问一个有关 FPC402问题的问题。

    I2C 周期、那么它将是一个很好的选择
    因此、我们不会发送 当从写入模式更改为读取模式时、我们只会发送一个新的 条件。


    然后、FPC 在"下"侧将执行什么操作、它是否会将其作为下面的两个段式 I2C 传输发送、还是像在主机侧接收到的那样发送它?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    理解、感谢您的澄清。

    在100KHz 下运行时不应出现任何问题、这是标准模式 I2C 速度、FPC402完全支持这一点。  

    关于 I2C 周期的另一个问题、让我 与 团队核实 一下、然后返回给您。

    谢谢、

    SRI