This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:通过 DS90UB925Q-Q1与放大器进行 I2C 多主器件通信;926Q-Q1

Guru**** 1839330 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB925Q-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/691764/ds90ub925q-q1-i2c-multi-master-over-ds90ub925q-q1-926q-q1

器件型号:DS90UB925Q-Q1

尊敬的先生。

SNLA131A 应用报告中介绍了通过 FPD-Link3进行 I2C 通信。

多主器件在标准 I2C 上是通用的。 但我找不到关于这一点的明确解释

来实现。

我猜:

由于、多主器件无法通过 DS90UB925Q-Q1和926Q-Q1实现

不支持仲裁。

我想我的假设是正确的吗? 请提供您的建议、以便我再次确认。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FPD-Link 器件遵循 I2C 标准。 I2C 协议允许将两个以上的器件连接到总线、并允许存在多个主/从关系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生。  

    非常感谢您的建议。  

    由于培训材料的原因、我的问题越来越清楚。  

    再次抱歉、我想确保"远程 I2C_EXTERNAL SLAVE 访问"。  

    1) 1)如果添加到 SER 上的 SlaveID resister=SB、则连接的 I2C 从地址=SB。  

      读/写消息将传播到12C Slave #1和#2?

    2) 2)如果只想将消息传播到 I2C 从器件#2、则需要将其消除

      SlaveID resister=SA on SER

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的理解是正确的。 有关不同 I2C 模式的更多信息、请参阅此 TI 应用手册:
    www.ti.com/.../snla222.pdf